22.01.2020 13:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4066)
|
Was schicken die Relais denn? Kurzes Signal wie ein Taster oder Dauersignal wie ein Schalter? |
23.01.2020 18:57 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
So ich versuche es mal etwas detaillierte zu erklären... ich habe auch mal das Programm angehangen das ich erstellt habe so wie es sein soll und versuche nur noch zu erklären was momentan das Problem ist. Mal von Anfang an: Wo es jetzt allerdings hackt ist folgendes: In meinem Programm (im Anhang) habe ich zwei Eingänge I11 und I12. Das gleiche wie oben beschrieben passiert auch mit I12 nur dort hängt die Alarmanlage dran. An I12 ist auch das gleiche Prinzip wie oben.. dort hängt die Brandmeldeanlage dran. Und zu guter letzt soll der Taster I3 eine Doppelfunktion haben. Sprich bei einmal drücken soll nur das Licht von Ausgang Q3 an gehen. Und wenn ich den Taster 3 Sekunden gedrückt halte soll das Licht von Ausgang Q1-Q8 geschaltet werden. Falls dies möglich ist soll bei erneutem Tastendruck alle Lampen der Ausgänge aus gehen ausser Q3. Ich hoffe das ich jetzt nichts vergessen habe und alles best möglich erklären konnte. DateianhangSchaltplan1.pdf (28 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Firefighter112112 am: 01/23/2020 19:03:31 |
|
26.01.2020 11:20 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Super Danke für die Hilfe... konnte endlich alles so umsetzen wie ich es brauche Danke. |
26.01.2020 17:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2178 Bewertung: (95) |
Bitteschön, freud´ mich, wenn ich helfen konnte. mfG |
Folgen Sie uns auf