16.03.2016 14:15 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Hallo, das Programm läuft aber nicht ganz so wie es mir Vorstelle. Es gibt bestimmt Experten die eine Gute Idee haben 1. I5 und I7 sollen gegenseitig gesperrt sein. 2. I6 (Stop) alles soll abgebrochen werden und in Grundstellung gehen. 3. So Geht alles nur wenn ich I5 oder I7 drücke sollen diese nach Programmende wieder deaktiviert werden. Das heißt I5 und I7 sollen nur für einen Spülgang wirken. Jedes mal wenn Ich halbe Zeit oder Chemie brauche muss erst I5 oder I7 gedrückt werden. 4. Im Moment beträgt die Volle Zeit 10 Sec. Halbe Zeit 5 Sec. (nachher Voll Zeit 6 min. Halbe Zeit 3 min.) 5. Bei I7 und dann Spülkopf 1-4 läuft nur eine Pumpe (P1.1, P2.1 usw.) Bei I5 laufen beide Pumpen (P1.1+P1.2 usw) 6. Passt das alles auf eine LOGO ? Ich bedanke mich schon mal für Eure Mühe DateianhangTIR 4 d.zip (67 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: M.Köhler am: 16.03.2016 14:16:12Zuletzt bearbeitet von: M.Köhler am: 16.03.2016 14:25:21 |
|
16.03.2016 14:27 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Hier mal die Zeichnung |
17.03.2016 15:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich denke von I6 Stop!? Siehe Anhang! DateianhangTIR 4 d 2.zip (72 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.03.2016 16:00 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Klappt fast alles nur wenn ich Stop drücke spinnt noch was. Wenn Ich I7 gedrückt habe kann ich nicht mit I6 (Stop) abbrechen. Bei I5 und Abbrechen geht auch nicht. Mit Stop soll immer alles aus sein und Grundstellung haben. I7 und I5 sollten sich gegenseitig sperren. Danke noch mal, mit der "Steigende Flanke" war gut. Hat das Jemand eine Idee DateianhangTIR 4 f.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: M.Köhler am: 17.03.2016 16:02:16 |
|
17.03.2016 17:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich denke jetzt sollte es passen!?DateianhangTIR 4 d 3.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
17.03.2016 20:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich habe deine Version noch etwas verändert!DateianhangTIR 4 d 4.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.03.2016 14:38 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Vielen Dank ans Forum und Alle die Ideen eingebracht haben, es läuft ! Wer will kann ja mal durchtesten und Fehler Suchen. [snip] DateianhangTIR 5.zip (62 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.03.2016 09:37:01Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.03.2016 09:38:45Neue Frage gesplittet |
|
Folgen Sie uns auf