19.08.2022 08:31 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 2210 Bewertung: (99) |
So langsam "Bimmelt es" . zumindest weis man jetzt um was es eigendlich geht und kann sich dem entsprechend eine Vorstellung von der Aufgabe machen. Da deine Beschreibungen auch untereinander differieren habe ich nun die letzte als Basis genommen und sie in "Programmcode" umgesetzt. Vielleicht hilft es Ella_68 DateianhangFahrtrichtung Straßenbahn.zip (144 Downloads) |
19.08.2022 17:55 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Hallöle, hatte eben mal das Programm an meiner Schaltung durchsimuliert und mal Trocken Verdrahtet geteset. Ichwürde gerne hier ein Zusatzschütz RL 3 einbauen. RL2 (Steuerschütz zieht ja an, wenn Richtungswahlschalter auf V. Kann man RL 3 in meiner geänderten Schaltung vielleicht so Konfigurieren, dass wenn ich von EIN Richtung AUF Schalte, dass das RL 3 Angezogen bleibt und eine Ausschaltsperre programmiert werden kann wie bei RL2? Habe in meinem Jetzigen Programm die Ein und Ausgände der Logo so angepasst, dass die Eingänge und Ausgänge welche von der Master/Slave Logo gesteuert werden auch dann gesteuert und eingelesen werden. Programm Anbei. Hinweis: Im Programm sind noch die Türsteuerung enthalten. DateianhangHBG10.1+TÜR_Master_Slave_Steuerung.zip (136 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kevin97 am: 08/19/2022 21:54:23Korrektur, da neues Programm angehängt |
|
20.08.2022 08:27 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Ich hoffe das ich es Richtig beschreibe: Wenn ich vom Schlüsselschalter Stellung EIN in Stellung AUF Taste soll RL3 anziehen. Ausschalten soll dann nur Funktionieren wenn Richtungswahlschalter auf 0 und Schlüsselschalter auf AUS. Dann kann mit T3 RL3 Abgerüstet werden. Mit Ausschaltsperre ist gemeint, dass Ich das Relais wenn Steuerschalter V oder R nicht Abrüsten kann, sondern nur wenn die Kriterien dafür gegeben sind. Habe im Übrigen auch eine Excel Tabelle gemacht wo welcher Kontakt Angeschlossen ist. DateianhangHBG_Logo.xlsx (137 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kevin97 am: 08/20/2022 08:31:13Änderung des Textes. |
|
20.08.2022 10:39 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 2210 Bewertung: (99) |
Das mit der Ausschaltsperre ist mittlerweile geklärt.
Aber das ist doch genau die Vorgabe nach dem RL1 arbeitet ??
Der einzige Unterschied der Beschreibungen liegt in der Ausschaltverzögerung. Oder soll RL3 ohne Abfallverzögerung ausschalten ??? (siehe Anhang). DateianhangFahrtrichtung Straßenbahn mod 1.zip (136 Downloads) |
20.08.2022 11:22 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
hallo Duu ;) habe das Programm mal getestet und durchsimuliert. Mir ist aber was aufgefallen. Wie erwähnt die Position AUF (Aufrüsten) Eine TASTENDE Funktion. Der Schlüsselschalter Position EIN RICHTUNG AUF ist TASTEND MIT RÜCKZUG auf EIN, habe dazu mal ein Video gemacht. I1 ist mein EIN, und RL1 zieht an = Richtig Rüste ich auf, Zieht das Steuerschütz an Q2 an. Jetzt ist mir aber aufgefallen, wenn ich den Richtungswahlschalter auf V stelle, Zieht das RL 3 nicht an. DH. wenn WK1,3,4 an den Eingängen I17,19,20 = 1 sind, dann soll RL3 Anziehen. Habe das Programm und das Video angehangen. Videolink [snip] DateianhangHBG_Straba.zip (192 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/22/2022 07:16:40Link entfernt, da Datei nicht verfügbar ist. |
|
20.08.2022 13:06 | |
Beigetreten: 11.12.2019 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 44 Bewertung: (0) |
Wäre es denn bitte möglich dass du mir deine Änderrungen an meinem Projekt machen könntest? Ich versuche zu verfolgen ... Weil jetzt würde RL 2 zusammen mit RL3 starten Reihenfolge müsste sein AUS>EIN RL1 EIN>AUF Tastend RL2 Wenn Richtungswahlschalter V RL3 DateianhangHBG.zip (216 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Kevin97 am: 08/20/2022 13:14:16Zuletzt bearbeitet von: Kevin97 am: 08/20/2022 13:42:56Tippfehler |
|
Folgen Sie uns auf