14.08.2007 15:12 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo OPatzki, hatte selbst noch kein solches Proplem. Deine beschreibung lässt jedoch erwarten, dass von Seiten der LOGO-Hardware oder des LOGO-Betriebssystems ein Timing-Problem vorliegt. Zur Klärung könntest du z. B. mal die LOGO-Zyklusfrequenz bestimmen (lt. Schaltung im Handbuch + Textmeldung zur Werte-Anzeige [= 3 Blöcke + 1 Merker]). Nur diese Schaltung in dein LOGO-Basismodul (ohne angeschlossene Zusatzmodule, weil diese die Zyklusfrequenz wesendlich reduzieren) laden und ausführen....der Anzeigewert des Schwellwertschalters sollte so um die 1500 Hz betragen. Sollte der Wert wesend lich kleiner sein bzw. dein beschriebenes Problem weiter bestehen und dieses am LOGO-Betriebssystem liegen hilft es ggf., die LOGO für mehr als 100 h von der Versorgungsspannung zu trennen (und die LOGO so vollständig zu löschen)...? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf