08.07.2015 17:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang schon mal die Zweihandbedienung mit der 60s Sperre! Vielleicht schaffst du den Rest ja auch selbst!? DateianhangZweihandbedienung.zip (98 Downloads) |
09.07.2015 18:52 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! Ich hab dir das mal eingefügt und Q1 u. Q2 programmiert. Für Q3 u. Q4 fehlt mir noch ein Hinweis, wann der Dauerkontakt wieder geöffnet wir. Also nach 60s oder beim nächsten Tastendruck? Teste einmal, ob das so funzt wie du es dir gedacht hast! DateianhangZweihandbedienung2.zip (106 Downloads) |
10.07.2015 13:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! In den ersten Versionen waren noch ein paar Fehler drin! Habe es verbessert und die letzten Ausgänge noch angefügt! Hoffe das passt jetzt so!? DateianhangZweihandbedienung3.zip (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf