21.08.2019 07:27 | |
Beigetreten: 01.08.2014 Letzter Bes: 08.03.2024 Beiträge: 262 Bewertung:
|
Danke für die flinke Anleitung. Eigentlich sehr übersichtlich und einfach. Irgendwas mache ich trotzdem falsch.... Ich hab mal ein paar Screenshorts (bei Einspeisung Ein) gezippt. Evtl fällt dir ja noch auf, was ich schon wieder falsch mache. :-S Irgendwie hab ich das Gefühl, dass der CU_CX3 das nicht übergeben wird. Wenn ich da aber in den p8500 gehe kann ich die nur mit sich selbst oder den zugehörigen DOs verdaddeln... Daher bleibt meiner Beobachtung nach das Signal aufm 8510.7 tot. Muss da nicht irgendwie eine Art Brückenschlag gen CU_SI gemacht werden? DateianhangCU_Link.zip (168 Downloads) |
Bei der ganzen Antriebstechnik gehen mit mir manchmal die Simotionen durch. |
|
21.08.2019 10:27 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 22324 Bewertung:
|
hi, 8510.6 wo? Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf