23.08.2012 22:44 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung: (0) |
Nehm das Programm von mir da sind die Zeiten enthalten (nur für den Sommer) Da kannste gleich den I4 abändern in einen Schalter (NOT-AUS)für alle Lampen. Die ganze Schaltung für Q8 entfernen.Brauche nur Q1 bis Q7 (mehr Lampen habe ich nicht). P.S Alle Ausgänge (Lichtquellen) werden immer benutzt im Atomatikbetrieb. Außer ich nehme sie auf Hand und schalte sie aus. Was sich immer ändern muß ich für jede Lichtquelle sind die An und Aus Zeiten . DateianhangSchildkröte mit Zeiten.zip (64 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 23.08.2012 22:48 |
|
24.08.2012 20:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Ich mach es dir morgen mal fertig! |
26.08.2012 15:34 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe das jetzt mal wie folgt umgesetzt! Die Lampen für Sonnenaufgang werden von deinen Schaltuhren freigegeben. Die Zeit habe ich auf 4.30 gesetzt. Je nachdem wann jetzt die Astrouhr den Sonnenaufgang signalisiert, werden die Lampen dann auch eingeschaltet. Ist die Ausschaltzeit deiner Schaltuhr erreicht, schalten die Lampen wieder ab. Umgekehrt läuft das bei Sonnenuntergang. Hier ist die Astrouhr noch aktiv und somit gibt deine Schaltuhr den tatsächlichen Einschaltpunkt vor. Ist der Sonnenuntergangszeitpunkt erreicht, werden die Lampen abgeschaltet. Den NOT-Aus habe ich auf einen Taster mit Schließer geändert, den achten Ausgang gelöscht und alle Lampen mit dem NOT-Aus verbunden. DateianhangSchildkröte mit Zeiten.zip (73 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf