10.01.2015 17:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Die Netzwerkein- und ausgänge sind eigentlich für die Kommunikation für Logos untereinander gedacht. |
10.01.2015 17:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
.....und zur Kommunikation mit S7 Geräten, z.B. HMI und SPS. Alles was mit dem TCP und S7/200 Protokoll klar kommt. |
10.01.2015 17:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Der integrierte Webserver der neuen 0BA8. |
10.01.2015 18:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Hängt dein Heimnetzwerk an einem Router? |
10.01.2015 18:25 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Ja ja die Logo! hängt per Netzwerkkabel am Lanport der 7490 |
Folgen Sie uns auf