22.01.2015 22:08 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo wabex, im Dateianhang findest du einige Infos zu deinen Fragestellungen. a) Mit der LOGO! bzw. mir der Programmiersoftware Logosoft lassen sich aus den gegebenen (einfachen) Logok-Funktionen auch komklexere erstellen, wie D-FF oder JK-FF. Dies habe ich mal zur erweiterung der Schieberegister der LOGO! dargestellt und realisiert... b) Im Internet findet man zum Theme endliche (Zustands)Automaten jede Menge Infos. Z. B. sind im Dokument ""_Entwurf und Implementierung von Zustandsautomaten_ESE2009_Automaten.pdf" grundlegende Hinweise zu finden. Im Dokument "_Automatentheorie_skript _Umsetzung_Digitaltechnik.pdf" findest du dann Grundlagen der Digitaltechnik und ein Beispiel der Umsetzung eines MOORE-Automaten in eine Digitalschaltung. mit a) lässtz sich diese dann in LogoSoft realisieren und Simulieren (testen)... Ich hoffe du kommst so schon mal weiter? MfG Betel DateianhangZustandsautomatem_V01.ZIP (149 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf