21.03.2019 11:30 | |
Beigetreten: 18.08.2011 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo an Alle, ich setze eine Logo 1MD08 mit einem HMI KTP400 ein. Die Sollwerte, die ich vom KTP in die Logo schreibe sind nach einem Spannungsausfall wieder auf NULL. Das kommt weil die VM-Variablen nur in dem RAM Speicher der Logo geschrieben werden. Aber kennt vielleicht jemand doch eine Möglichkeit die Sollwerte irgendwie in der Logo zuspeichern. Wenn es nur die Defaultwerte bzw Startwerte sind die man einmal festgelegt hat würde mir es schon reichen. Dann steht wenigsten etwas drin auch wenn es dann nicht die ganz aktuellen Sollwerte sind. Mein Programm hab ich mal im Anhang mitgeschickt. Vielleicht hift es ja. Mfg HPS-Power DateianhangLOGO!Soft Comfort - LOGO! 8.FS4_1 Diagramm.pdf (101 Downloads) |
Folgen Sie uns auf