17.09.2024 06:31 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, Panel Image Updater runtergeladen. Account für SIOS erstellt, jedoch keine Anmeldung möglich. LG |
17.09.2024 11:04 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 22620 Bewertung:
|
kommt ein Fehler? Wurde die Registrierung bestätigt? Wurde Download exportbeschränkter SW beantragt und genehmigt? |
18.09.2024 07:24 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Es kommt kein Fehler. Man klickt auf Log in, aber es passiert nichts. Haben es mit 3 Accounts versucht. Anmeldung wurde bestätigt bzw. sind die Accounts schon länger aktiv. |
18.09.2024 07:25 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 22620 Bewertung:
|
WO? mach doch mal nen screen wo du dich anmelden willst |
19.09.2024 07:04 | |
Beigetreten: 10.01.2024 Letzter Bes: 16.12.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ich habe das gleiche Problem. Wenn man den PIU startet kommt eine Eingabe für die Anmeldung. Im Browser funktioniert das einwandfrei. Der Login Button wird kurzzeitig schattiert dargestellt und es tut sich nichts. Danach wird der Button wieder wie unten dargestellt. |
19.09.2024 13:58 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 15311 Bewertung:
|
Hallo FloHF85 Ja bei mir gehts auch grade nicht, hat aber die Tage immer funktioniert... Ich vermute wieder eine temporäre Störung.... Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
20.09.2024 12:03 | |
Beigetreten: 09.12.2019 Letzter Bes: 05.03.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Bei mir läuft es seit 3 Tagen auch nicht! Gleiches Problem wie bei allen anderen geschildet! |
23.09.2024 08:42 | |
Beigetreten: 22.10.2021 Letzter Bes: 31.03.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Exakt selbes Problem bei mir... |
23.09.2024 10:33 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 15311 Bewertung:
|
Hallo zusammen ja gibt hier wohl gerade Probleme... alternativ kann man eine Offline Installation der Images machen, siehe unter Punkt 1.2 im FAQ: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109825750 Funktioniert auch für die neueren Versionen wie z.B: V19 Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 09/23/2024 10:34:38If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
01.10.2024 16:22 | |
Beigetreten: 13.01.2021 Letzter Bes: 18.12.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ist leider nur bis V17 möglich. Finde keine Möglichkeit auf V19 zu flashen. |
01.10.2024 17:30 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.04.2025 Beiträge: 3764 Bewertung:
|
Hallo, für die alten WinCC Basic und Comfort Panels gibt es keine V18 oder höher. Viele Grüße |
02.10.2024 14:18 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 15311 Bewertung:
|
Hallo bitte nicht die Version des Images mit der TIA Portal Version verwechseln in dem man sie verwendet. Die Basic und Comfort PAnels gehen mal nur bis V17, da seitdem keine Weiterentwicklung mehr stattfindet. Wenn man also ein Comfort Panel Mit V17 Image in V19 Projektiert braucht man trotzdem das V17 Image (z.B. V17.0.0.X) für ein Betriebssystemupdate usw. Dafür müssen die entsprechenden Dateien im TIA V19 Ordner aber unter den V17 Images sein. Ich finde das auch schlecht gemacht, man könnte das für alle installierten TIA Versionen an einem einheitlichen Platz machen, das würde viel Zeit und Speicherplatz sparen, aber Siemens hat das nicht so gemacht, also muss man für jede TIA Version die benötigten Images (alle benötigten Versionen ) erneut installieren bzw. in die richigen Ordner dieser TIA Version schieben/installieren. Macht im Grund das Gleiche wie der PUI Installer nur dass man hier die Images einzeln auswählen kann im Tool. Ich hoffe ist jetzt klarer Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
08.10.2024 16:42 | |
Beigetreten: 13.02.2024 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, habe heute versucht den Updater wieder zu öffnen, da ich ein Image brauche, jedoch kann ich mich im Image Updater noch immer nicht einloggen... Wann kann man damit rechnen, dass es wieder funktioniert? Danke im Vorraus! |
08.10.2024 19:16 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.04.2025 Beiträge: 3764 Bewertung:
|
Hallo, an diesem Problem wird bereits gearbeitet. Wenn alles gut geht, könnte es noch diese Woche ein Update für den Updater geben. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
15.10.2024 08:08 | |
Beigetreten: 08.08.2024 Letzter Bes: 06.12.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ich habe leider auch das Problem, dass der Image-Updater nicht funkioniert (weder auf Win11 als auf Win10). Und der Link zum manuellen Aktualisieren funktioniert auch nur bis TIA-Portal 17. Hm... Jetzt habe ich TIA 19 und stecke fest |
15.10.2024 08:20 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.04.2025 Beiträge: 3764 Bewertung:
|
Hallo bernd_ideas, Panel-Images für Comfort und Basic Panel sind nur bis V17 verfügbar. Die Weiterentwicklung wurde eingestellt. In den Nachfolgeversionen können die Geräte nur bis zur Geräteversion 17 projektiert werden. Viele Grüße |
15.10.2024 10:19 | |
Beigetreten: 26.06.2018 Letzter Bes: 27.03.2025 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo Stefan, das ist eigentlich kein Problem. Ich verfolge den Thread weil ich wie viele andere hier auch mehr als ein Panel mit Images Stand V14 bis V17 im Einsatz habe. Im Idealfall muss daran nie etwas geändert werden. In der Praxis fragen die IT'ler immer wieder ob alle im Netz hängenden Komponenten auf aktuellem Stand sind. Das geht natürlich vor Ort mit einem USB Stick. Bequemer ist es mit dem Programmiergerät. |
17.10.2024 04:54 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 18.04.2025 Beiträge: 3764 Bewertung:
|
Hallo zusammen, der HMI Panel Image Updater (PIU) kann sich nun wieder beim Siemens Industry Online Support anmelden. Erfreulicherweise wurde eine serverseitige Lösung gefunden, die ein Update des PIU überflüssig macht. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
24.10.2024 11:05 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, die Anmeldung scheint wieder zu funktionieren Es gibt übrigens einen neuen Beitrag, welcher das Thema und alternative Möglichkeiten ausführlich beschreibt: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
11.12.2024 11:30 | |
Beigetreten: 30.07.2024 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 668 Bewertung:
|
Neue Frage von Pikador wurde in ein separates Thema mit dem Titel Nach Umstellung der SIOS Anmeldung: HMI Panel Image Updater Anmeldung nicht möglich gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf