03.06.2016 17:53 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 660 Bewertung: (193) |
Hallo hendrik87, KTP400 Basic oder KTP400 Comfort? Ich gebe unten Hinweise, aber ich möchte hier gleich darauf hinweisen, dass dein (Basic) Panel schrottreif ist, falls du die Zeit auf 0 Sekunden stellst, den Auto-Transfer abschaltest und vergisst eine "Runtime-beenden"-Schaltfläche einzufügen. Nur als Warnung. Ist schon vorgekommen. Basic Panel (2nd Gen):
Comfort Panel:
Alles ab 5s aufwärts gibt einem genug Zeit um auf "Settings" zu klicken, falls doch was nicht passend ist. |
Zuletzt bearbeitet von: H.J. am: 03.06.2016 17:54:21~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
06.06.2016 15:50 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für die Info. Es ist ein KTP400 Basic. Ich werde Mittwoch mal ausprobieren wenn ich wieder in der Firma bin. |
Folgen Sie uns auf