07.10.2005 10:48 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328)
|
Hallo Guido, eventuell habe ich eine Lösung für Dein Problem: Genauere Infos zum "MC_Device" findest Du im Handbuch "CPU 317T Technologiefunktionen".
mfG Dirk |
|
|
11.10.2005 11:21 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Guido, hab zur Zeit keine Steuerung verfügbar zum Ausprobieren. [:(] Aber ich habe im Handbuch nachgelesen. Da steht in Kapitel 8.5.2, dass je nach Projektierung die CPU in RUN geht oder nicht, wenn nicht alle Slaves tatsächlich vorhanden sind. Dann auftretenden Fehler werden über die entsprechenden Alarm-OBs gemeldet. Auch das ist dort beschrieben. Hier der Link zum Handbuch: S7-300, CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen Betriebsanleitung Gruß Sabine |
30.10.2005 18:29 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Bin durch Zufall auf der Suche nach der Lösung im Servicesupport von Siemens fündig geworden. Habe einen der beiden Bausteine (FC125) eingefügt. Funktioniert! Hier der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/387257 Gruß Guido |
Folgen Sie uns auf