13.05.2015 09:45 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Kann ich mein Comfort Pannel von V12 auf V13 hochrüsten? Wenn ich es hochgerüstet habe ist dann ein Downgrade auf V12 wieder möglich? |
13.05.2015 10:46 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, das Panel kannst Du hochrüsten. Wenn im Projekt Grafiken mit Transparenz verwendet werden müssen diese nachbearbeitet werden. Zumindest ist das so wenn die Sytemversion des Panels auf V13 geändert wird. Hierzu gibt es auch eine FAQ Das hochgerüstete Projekt kann mit V12 nicht mehr bearbeitet werden. Ich hab zumindest keine Option das Projekt wieder als V12 Projekt abzuspeichern. Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf