20.05.2021 09:32 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 559 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, es sind noch SIMATIC Field PG M5 im Einsatz mit einer STEP 5 Version und dem Betriebssystem Windows 7. Eine Hochrüstung dieser Geräte auf das Betriebssystem Windows 10 ist möglich. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Siemens Ansprechpartner, oder direkt an das Repair Center/RTC. Weitere Infos in diesem interessanten Beitrag hier im Forum: Windows 10 - Hochrüstung von bestehenden SIMATIC Field PGs Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf