06.03.2021 15:41 | |
Beigetreten: 28.11.2018 Letzter Bes: 06.11.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo Community, Ich habe einen Holzspalter, an einer Logo 8, über Zähler messe ich die Holzlänge, dann soll die Länge aufgeteilt werden so dass ich am Ende gleich lange Stücke habe. Ich zähle über zwei arithmetische Anweisungen jeweils +1 und Teile dies durch die Zeit die für einen Zentimeter weg vergeht. Damit habe ich meine Länge in Zentimeter. Nun kann ich zwar sagen dass ich den Stamm in 2-3-4 Stücke unterteilen möchte und das Förderband über eine Ausschatverzögerung jeweils stoppen. Was mir aber nicht gelungen will ist dass ich kein Restholz habe. Ich könnte ja einstellen, ich möchte dass das Holz 20 cm lang ist, erlaub sind 19-21 cm. Mein Problem ist dass ich keinen "rest" in der Rechnung habe. Wenn mein Holz 42cm lang ist un dich 5cm Stücke haben will. Dann Teile ich 42:5 = 8,4 für die Logo ja dann 8 (im Display sehe ich das aber rechnen kann ich mit 8,4 nicht. Jetzt weil ich dass ich 8 Stück habe und ein Rest von 4 bleibt, nun könnte ich ja einfach sagen. Also Teile ich 42 durch 8 ist 5,25, was im Rahmen wäre und alle gleich sind aber nicht zu lang und nicht zu kurz. Kann ich das mit der Logo rechnen? Oder geht das gar nicht? Dateianhangholzsäge.zip (166 Downloads) |
06.03.2021 15:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Die LOGO! kennt nur Integerzahlen, also -32.768 bis 32.767. Daher kennt sie auch keine Kommazahlen. |
06.03.2021 15:51 | |
Beigetreten: 28.11.2018 Letzter Bes: 06.11.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Danke für den Hinweis, aber kann ich das nun rechnen oder nicht? |
06.03.2021 16:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Dann teile uns doch deine Erkenntnis mit .... |
06.03.2021 16:38 | |
Beigetreten: 28.11.2018 Letzter Bes: 06.11.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Gerne. Zwei Punkte sind noch offen. - Startwert 0 = 32...... klar weil man durch werde teilen noch mal nehmen kann. Aber ab dem ersten Holz geht es. Was ja egal ist da vor dem ersten Holz das Förderband eh nicht in Betrieb ist - Die Restliche Regelung. - Der Rest nach dem durchfahren und das umrechnen für die Ausschaltverzögerung aber das ist dann Kinderkram. Das Berechnen des Restes war mir wichtig. Dateianhangholzsäge.zip (169 Downloads) |
Folgen Sie uns auf