25.08.2014 18:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein grober Ansatz dazu. Über die Cursortasten wird ein Sollwert von 0-10m in 0,01m-Schritten eingestellt. Werden die Tasten dabei länger als 2s gedrückt, läuft der Zähler schnell hoch. Über i3 werden die Impulse vom Holzkopf erfasst.In B010 werden die Impulse in Länge umgerechnet und im Meldetext angezeigt.In B011 wird der eingestellte Sollwert in Impulse umgerechnet und an den Impulszähler übergeben. Stimmen Soll und Istwert überein, wird der Schnitt ausgelöst. DateianhangHolzkopf.zip (108 Downloads) |
03.09.2014 22:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Wie gehts weiter? |
Folgen Sie uns auf