21.09.2010 17:30 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Hallo Monty, ich habe hier im Kollegenkreis mal ein ähnlichen Fall mitbekommen. Ich meine mich errinnern zu können das dem CP immer eine CD beiliegt und die war dann die Lösung. Da war der CP dann drauf. Ob als Setup (ObjektManager) oder als HSP weiß ich nicht mehr... Ich nehme mal an das Du das Siemens-Netz schon durchsucht hast... Die Datei von der CD stellen Dir sonst auch bestimmt die netten Damen/Herren vom Support zur Verfügung... Gruß, mark Edit 1: Ich hab jetzt doch mal gesucht weil es mich auch interessiert hat wie man den CP hineinbekommt wenn man die CD nicht besitzt. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22055692Dieser Link beschreibt warum man nicht immer jeden Firmwareausgabestand in HW-Konfig angeboten bekommt. Das sagt uns dass wir vielleicht gar nicht nach einem CP mit Ausgabestand 2.6 suchen müssen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/9836605Dieser Link enthält zu verschiedenen CPs eine Versions-Historie. Das 2. Dokument ist für Ind.Ethernet CPs. Daraus ist ersichtlich dass es zwischen den FW-Versionen 2.3 bis 2.6 keine Funktionserweiterungen gegeben hat. Demnach bräuchtest Du lediglich den FW-Stand 2.3 in HW-Konfig zu projektieren. (Ich weiß, den hast Du auch nicht) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15364346In diesem Link wird erwähnt unter welchen Voraussetzungen neue Funktionen für den Ausgabestand 2.3 projektiert werden können. Es werden das SP1 zu Step7 V5.2und NCM 5.2 SP1 erwähnt. Ein Link zum jeweiligen Download ist auch dabei. Ich weiß jetzt nicht welche Version von Step 7 und NCM die PCS7 V6 SP3 schon mitbringt ... Vielleicht bringt Dich das ja weiter...Im Zweifel lieber die CD zum CPauftreiben... Edit 2: /tf/WW/de/Posts/24151 Hier hatte jemand ein ähnliches Problem. |
Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 21.09.2010 20:47Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 21.09.2010 20:09"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.09.2010 19:09 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Hallo J_Bell, vielen Dank für die Antwort (hier und im anderen Thread). Ich habe mich echt bemüht, aber die Info dass der CP mit FW-Stand 2.6 Step75.4 vorraussetzt konnte ich nichtausfindig machenbzw habe ich vielleicht übersehen. Danke! Ich war an dem Thema so interessiert da ich damit rechne dass es mich auch noch mal anguckt. Icharbeite auch oft mit Kunden-Projekten auf meinem Engineering-System. Und nicht mehr ganz aktuelle Systeme sind ja doch noch hier und da vorhanden. Hm, bleibt nur die Frage wie der Kunde in diesem Fall den CP hineinbekommen hat? Ich kann mir nicht vorstellen dass er einfach Step 7 außerhalb eines SP oder HF für PCS7 upgedatet hat. Und wieso auch? Wo doch laut Versionshistorie auch der CP mit FW-Stand 2.3 von der Projektierung her ausreichen sollte...Und wieso es die Stände 2.5 und 2.6 für HW-Konfig überhaupt gibt...komisch, komisch... Sehr nebulös das ganze... Vielleicht schaut Monty hier ja doch irgendwann noch mal rein und verrät (ein Teil) des Rätsels Lösung... Viele Grüße... |
Zuletzt bearbeitet von: mark1507 am: 27.09.2010 19:22"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf