01.05.2008 09:22 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo S7_Mann, "Dazu muss ich für jeden Aufruf "von Hand" die entsprechende Adresse der Baugruppe, die Bezeichnung der Baugruppe (Eingang/Ausgang) und den Schreibbereich des SFC anparametrieren." oder du packst den SFC in eine schleife und übergibst in jedem zyklus, bzw. wenn das auslesen beendet ist die parameter neu. ich bin der meinung, da kann man schon etwas codezeilensparend programmieren... viele grüße und noch einen angenehmen feiertag sven gocht |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
09.06.2008 12:49 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Dankeschönfür denTipp mit dem SFC49. Das werde ich ausprobieren. Gruß S7_Mann |
Folgen Sie uns auf