28.10.2023 03:28 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Laut dem Handbuch der aktuellen LOGO! 8.3 (bezogen auf die 6ED1052-1MD08-0BA1, 12/24 RCE) haben die analogen Eingänge eine Eingangsimpdedanz von 80 kΩ. Rein rechnerisch würde daraus ein Gesamtwiderstand durch eine Parallelschaltung mit einem 250 Ω Widerstand von 249,2 Ω. Bei einem 500 Ω Widerstand würde sich dann ein Widerstand von 496,9 Ω ergeben. Ich vermute mal, dass der Stromkalibrator durch den 250 Ω Widerstand "kurzgeschlossen" wird, sprich die Last ist zu klein. Deshalb würde ich an deiner Stelle einen 500 Ω Widerstand verwenden anstelle eines 250 Ω Widerstands. Das ist der gängige Widerstand in der M&R-Technik, um ein ein 0-20mA Signal in ein Spannungssignal zu wandeln. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2022_07 xxxx8-0BA1.pdf (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 10/28/2023 03:30:13 |
|
01.11.2023 10:20 | |
Beigetreten: 19.10.2021 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hier die relevante Beschaltung der Logo und der Auszug aus dem Programm. Das Programm und die Beschaltung sind erheblich komplexer, haben aber nur an dieser Stelle mit den Analogwerten etwas zu tun. Die Brille bei der Online Betrachtung habe ich benutzt. Außerdem sieht man die Analogeingänge und deren Werte wie bei der Simulation unten bei den Zuständen der I/O, nur daß sie online ausgegraut sind. DateianhangAnalog Eingang.pdf (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: K_4H am: 11/01/2023 10:24:08 |
|
Folgen Sie uns auf