Industry Online Support
Technical Forum
21.04.2008 14:25 | |
Beigetreten: 12.12.2007 Letzter Bes: 01.12.2023 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hi, Bedienmeldungen können automatisch erzeugt werden an E/A-Feldern, wenn man die Eigenschaft Bedienmeldung aktiviert und die Systemmeldungen im Alarm Logging erzeugt worden sind. Gleiches gilt für das Quittieren im Alarm Logging. Bei den Systemmeldungen sind auch für den Login welche dabei. Man kann aber auch Bedienmeldungen über eine selbsterstellte Funktion absetzen, sie dazu die FAQ. Gruß Leo http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/218555 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25166621 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24325381 |
Folgen Sie uns auf