Industry Online Support
Technical Forum
13.03.2008 15:25 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo! Ich würde gerne wissen, ob die ILS PTE400 Bibliothek V5 auf PCS7 V6.0 läuft? |
17.03.2008 12:25 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, ich glaube Du brauchst ein update der Bibliothek von V5 nach V6. Ich habe unter dem link was gefunden http://www.meyle.de/produkte/suche.php?querystring=pte400 |
26.03.2009 10:28 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hierzu wird ein Upgrade Packet benötigt. Mit dieser Umstellung wurde auch das Lizenzmodell abgeändert. Für genauere Infos können Sie sich an Siemens AG I IS IN E&C OC A KHE Tel.:-49 (721) 595-7522 mailto:function.blocks.industry@siemens.com DateianhangFAQ_05110901_Lizenz_Hochruestung_ILS-PTE_nach_PTE400V6.pdf (176 Downloads) |
Folgen Sie uns auf