01.06.2010 08:09 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 10229 Bewertung: (1181) |
Hallo, Sehen Sie das an FAQ:Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden? Ich hoffe, dass das hilft. Gruss, Hristo Mihalev |
01.06.2010 10:55 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 3024 Bewertung: (1054) |
Hallo Feuerteufel mir faellt da so spontan der SFC 51 ein, der kann so ziemlich alles und dann doch einiges. Solltest Du ein Siemens HMI/SCADA Systemhaben und die Fehler nur (oder hauptsaechlich) anzeigen wollen, dann gibts natuerlich auch die bequeme "Systemfehler melden" Funktion. Mehr darueber gibt esHIER (fuer WinCC) und HIER (fuer WinCC flex). Ich hoffe eshilft |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 01.06.2010 10:58Cheers |
|
01.06.2010 11:33 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Fritz, vielen Dank werd ich gleich mal probieren. Gruss Feuerteufel |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf