29.06.2022 15:16 | |
Beigetreten: 24.06.2019 Letzter Bes: 08.02.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, Ich habe noch so einen Versuch gemacht. Als Master statt HMS karte die SPS: CPU315 2DP ver: 2.0.5 nr: 6es7 315-2ag10-0ab0 ET200 Wie früher konfiguriert. Software in einsatz STEP7 v5.5 GSD Datei: ;================================================================= ; GSD-File for ET 200SP Siemens AG ; MLFB : 6ES7 155-6BU0x-0CN0 ; ; Date : 24.03.2022 V 04.02.83.00 RR, KE, SR, SM, RUD ; ; File : "si0181ab.gsg" ;================================================================= ; reserved Text Refs : 1 ... 13 ; reserved Prm Refs : 1 ... 999 ; reserved Module Refs : 1 ... 300 ;================================================================= #Profibus_DP GSD_Revision=5 Vendor_Name="SIEMENS" Model_Name="IM 155-6 DP HF V4.2" Revision = "V4.2" Ident_Number = 0x81AB in Effekt, screenshots in Anhang. DateianhangSPS.zip (247 Downloads) |
30.06.2022 13:45 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 2978 Bewertung: (469) |
Hallo Tomasz, die Diagnosedaten passen leider wieder zum bisherigen Verhalten. Es scheint so, dass das DI-Modul in Anlauf nicht parametriert wird. Eventuell versuchst Du es mit einem Support Request. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf