16.05.2017 18:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33362 Bewertung:
|
Hier einfaches Beispiel. Den digitalen Eingang (Ix) führst du auf den Zähleingang eines Schwellwertschalters (Frequenz). Der zählt die 1-Signale während eines Messzykluses und zeigt am Ende der Messung die Anzahl der 1-Signale in dem Zeitraum an und hält diesen Wert, bis der nächste Messzyklus abgelaufen. Mittels Parameter VM Mapping schreibst du dann den Zählwert in ein Wort des VM-Bereichs. DateianhangRegentropfenzähler.zip (65 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf