17.05.2019 12:04 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Leute, bin neu hier, habe aber ausgiebig die Suchfunktion bemüht, und bin nicht fündig geworden, zumindest nicht so weit, dass ich es verstanden hätte. Ich soll für eine Testbench in unserer Werkstatt eine Steuerung erstellen. Die Vorgaben sind relativ simpel: - 2 Ausgänge wechselt schalten - ein Ausgang separat Schalten Gesteuert werden soll das ganze über ein HMI. Nun bin ich auch soweit dass alles funktioniert, möchte jedoch folgendes hinzufügen: Ich möchte über das HMI die Impulsdauer und Pausendauer des Impulsgebers ändern, da ich je nach zu Schaltender Komponente unterschiedliche Schaltdauern benötige. Ich habe mein LOGO Programm sowie mein Project aus TIA mal angehangen und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Ich bin leider nicht besonders versiert was SPS angeht. (War zwar Teil des Maschinenbautechnikers, aber nicht besonders intensiv) Gruß DateianhangSPS.zip (116 Downloads) |
17.05.2019 15:26 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
ich verwende ein KP300. Seltsam dass die Datei nicht funktioniert, was fehlt denn? |
17.05.2019 16:30 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
OK. neuer Versuch...
DateianhangTestbench.zip (115 Downloads) |
17.05.2019 17:21 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Korrekt |
17.05.2019 18:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213) |
Hier mal ein Vorschlag. Wenn du im Startbild auf die jeweilige Schaltfläche klickst, wird entweder 2s oder 5s als Zyklus vorgegeben. Das der Wert geändert wird, siehst du z.B., wenn du mit F10 noch mal zurückgehst zum Startbild. DateianhangForum Daniel 321654.zip (123 Downloads) |
Folgen Sie uns auf