09.07.2021 10:51 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo
SIOS-Forum-Community,
Es besteht die
Möglichkeit eine neue Konfiguration durch die obere
"Starten"-Schaltfläche zu beginnen.
Fehleingaben innerhalb der Konfiguration können über das Pfeilsymbol rückgängig gemacht werden. Konfiguration im TIA Selection Tool (kurz:TST) Um ein neues Gerät
zu konfigurieren muss "Neues Gerät" -> "Industrie PCs,
Monitore und Thin Clients" -> "FieldPg" -> "SIMATIC
Field PG M6" ausgewählt werden. Nachdem das Gerät angelegt wurde, kann die
individuelle Konfiguration im Editor "Konfiguration" erfolgen. Weitere
Informationen Hinweis
|
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-PC-Based-FB-GER am: 07/09/2021 11:05:37Link hinzugefügt |
|
Folgen Sie uns auf