24.06.2010 13:03 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 302 Bewertung:
|
Hallo Marvin, Die Einheit FIT gibt die Anzahl der Ausfälle an, welche in 109 Stunden auftreten. |
Zuletzt bearbeitet von: SET-Team am: 24.06.2010 13:11SE Support |
|
24.06.2010 15:10 | |
Beigetreten: 16.03.2010 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo Set-Team der Hersteller ist leider nicht sehr kooperativ. Habe die angehängte PDF - Datei bekommen. Der Hersteller gibt nach der DIN Norm 61508 noch einen PFDavg - Wert an, für eine T[Proof] Zeit. Ich habe aber keine Ahnung wie ich das umsetzen soll. Ansonsten habe ich nur die Werte zur Verfügung, wie vorher schon beschrieben Gruß Marvin DateianhangSIL Zertifikat P&F_0707.pdf (245 Downloads) |
Folgen Sie uns auf