10.07.2019 12:16 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, ich hab mal ein paar Fragen zu dem oben genannten Thema und dem Link: https://www.blechonline.de/digitalisierungsplattform-bring-lokale-und-cloudbasierte-daten-zusammen Hat das schon mal jemand im produzierenden Gewerbe eingesetzt und kann was dazu sagen? Geht es dabei primär um vorbeugende Wartung? Wer gibt dem System die Sollwerte vor (Z.B.: Motor x/y fällt nach n-Laufzeit aus) Wie lang ist n, oder anhand welcher Kriterien wird n ermittelt? Wer programmiert den Edge Controller, oder was bringt der Edge Controller von Hause aus mit? Wie wird die Schnittstelle zur SPS aufgebaut? Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 07/10/2019 12:19:11 |
|
16.07.2019 11:32 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
...scheint ja nicht so angesagt zu sein, dieses Management - Tool.. |
Folgen Sie uns auf