30.04.2008 10:58 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Martin, wenn man Stringvariablen im Temp-Bereich verwendet dann wird die Maximallänge nicht mit initialisiert. Das muss man dann von Hand machen. Wieso das so ist kann ich dir leider nicht sagen. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
30.04.2008 12:18 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Martin, ich habe mit für solche Zwecke einen FC programmiert der die Gesamtlänge und die verwendete Länge schreiben kann. Man schreibt den String symbolisch ran, gibt die Werte für die Kopfdaten an und konfiguriert welche Bytes beschrieben werden sollen. Dann hat man immer alles symbolisch. MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf