09.03.2017 08:39 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt eine Frage. Ich habe mich durch das Forum gelesen und leider zu meinem aktuellen Problem keine Lösung gefunden. Ich habe eine 0BA8 24V mit einem AM2 AQ, und folgende Probleme: Ich möchte über einen Inkrementalgeber das Digitale eingangssignal nutzen um eine 0-10V Lüftersteuerung zu realisieren. Der Inkrementalgeber ist soweit fertig, dass ich beim drehen der beiden richtungen einen Vor-/ Rückwärtszähler hoch und runterzähle. Mir ist leider nicht klar wie ich diesen Wert mit Analag verarbeiten kann um Ihn an meine Lüfter zu schicken. Sprich wenn der Zähler bei 0 ist, soll 0V am Anlagausgang liegen, wenn der Zähler bei 25 ist 1V...... bis 10V hoch. Kann mir da einer den passenden Tipp geben? Vielen Dank schonmal. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 09.03.2017 10:03:57Neue Überschrift nach Splitten |
|
09.03.2017 08:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.06.2023 Beiträge: 30008 Bewertung:
|
Hier eine mögliche Lösung.
DateianhangTest.zip (71 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.03.2017 09:27 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Super, vielen Dank. genau das war das Puzzleteil das in meinem Kopf gefehlt hat :) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf