05.12.2015 03:50 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Zusammen. Nach der Installation von STEP7 Prof erhalte ich immer die Meldung, dass ein Fehler während der Installation aufgetreten ist. Was auch auf dem Installations-Log zusehen ist. Ich habe schon mehrmals die Installation wiederholt aber leider ohne Erfolg. Im www habe ich auch keine Lösung gefunden. Könnt ihr mir bitte helfen, ich habe euch das txt file vom InstLog angehängt. Hoffe es enthält alle Infos die ihr braucht, ansonsten einfach fragen. Gruss J. Benson DateianhangSIA_STEP7_PRO_V13_SP1@15-12-04_15-33-38_summary.txt (69 Downloads) |
Folgen Sie uns auf