07.08.2023 06:33 | |
Beigetreten: 09.03.2023 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, mein Unternehmen hat ein neues Betriebssystem (Win 10 Enterprise) aufgesetzt. Ich konnte größtenteils alle meine Programme bezüglich Automatisierung neu aufsetzen, nur an TIA V16 hakt es noch. Die Installation hatte ich nun schon vier Mal begonnen, entweder bleibt diese dann bei den Systemanpassungen hängen und zeigt nur noch als Restdauer >1 Minute an, oder bricht die Installation mit etlichen Fehlern ab. Meine Vermutung sind Einschränkungen meines Benutzers oder fehlende Dateien im Betriebssystem. Leider bin ich nach etlichen Stunden Recherche mit meinem Latein am Ende und hoffe hier auf Hilfe zu stoßen. Im Anhang ein fehlerhaftes Installationsprotokoll. Vielen Dank im Voraus. DateianhangLogFile07082023.txt (132 Downloads) |
Folgen Sie uns auf