08.07.2012 18:02 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, DateianhangDok1.pdf (228 Downloads) |
09.07.2012 08:26 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, meine Empfehlung: 1. Nachdem Ihr noch XP verwendet, solltet Ihr auch MW V4.0 SP8 hochrüsten. 2. Anscheinend noch keine abgeschlosseneInstallation auf dem PC. Download MW V4.0 Sp8 und SP9: Hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58523240?Datakey=24676421 Vorgehen wie in der Installationsanleitung mit gleichzeitigen Betriebsystemwechsel beschrieben. Ich braucht also einen PC, auf dem MW V4 lauffähig installiert ist. Sollte dies nicht funktionieren, dann nach folgendem FAQ vorgehen: FAQ hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14618173?Datakey=24676421 Das sollte helfen. Anmerkung: Das MW V4.0 SP9 braucht Ihr für MS XP nicht installieren, Die funktionalität von SP8 und SP9 ist identisch, nur das SP9 Win7 32&64 Bit unterstützt. Hoffe die Info hilft |
Folgen Sie uns auf