27.11.2013 09:39 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
ja genau- so hätte ich mir das vorgestellt, um Energie zu sparen. |
27.11.2013 18:15 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo leso, im Anhang mal ein Vorschlag. Ich habe jetzt die Bereiche folgendermaßen festgelegt: 0 °C oder wärmer = Heizung komplett aus. Unter 0 °C bis 5 °C = Heizen 20% Unter5 °C bis 10 °C = Heizen 40% Unter10 °C bis 15 °C = Heizen 70% Unter15 °C = Heizen 100% DateianhangHeizung pulsen.zip (181 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.11.2013 20:58 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ja, ist möglich. reiche ich nach. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.11.2013 21:09 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So, mit Anzeige der Außentemperatur und der Pulszeit (wenn gepulst wird).
DateianhangHeizung pulsen 2.zip (178 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf