13.08.2024 06:29 | |
Beigetreten: 13.08.2024 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin neu hier im Forum und möchte kurz ein paar Sachen zu meinem Vorhaben sagen: Ich habe ein altes Bauernhaus gekauft. Nun möchte ich, weil ich gerne selber auch handwerklich geschickt bin, vieles selber machen. Wichtig ist mir besonders, die Rollos zu vernetzen und zu automatisieren. Da Loxone, Warema, etc. mein Budget deutlich übersteigt, hat mir ein Bekannter empfohlen, zu schauen, ob man das alles mit Logo realisieren könnte. Dazu habe ich folgende Vorstellung:
Dazu habe ich hier im Forum ein Beispiel gefunden, das schon vieles davon abdeckt, aber eben noch nicht alles. Ich habe in einer Auktion zwei Siemens LOGO8 RCE 230 mit je einem DM8 und DM16 und eine Logo 8 RCE 12/24 ersteigert und würde das gerne mal testen, bevor ich mich auf ein System festlege. Ich denke, ggf. würde ich diese Logos wieder verkaufen können. Meine Frage: Ist die Wunschvorstellung, die ich beschrieben habe eigentlich machbar, oder Spinnerei? Könnte mir ein versierter Programmierer bitte helfen oder Tipps geben, so etwas zu erstellen? Danke an euch im Voraus. DateianhangTest_Rollos_Logo.zip (11 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.08.2024 11:09 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 2226 Bewertung: (99) |
Hallo AutoGen, Ein umfangreiches Projekt, was Du da vor hast. Ob allerdings das mit einer Logo günstiger ist bleibt offen. Folgende Überlegungen: Die Logo muß zu jeder Zeit wissen, wo sich ein Rollo befindet. Im Regelfall haben diese aber keine Positionsgeber. Dieses muß dann indirekt erfasst werden. Über eine direkte Zeitmessung ist dieses allerdings kaum zu schaffen. Daher wäre eine Zähler, der über die Durchlaufzeit einer ganzen Auf- oder Zufahrtssequenz einen Refarenzwert ermittelt, die als Grundlage für alle zwischenpositionen dient, ein soliede Vorgehensweise. Allerdings benötigst Du dafür die Endlagenerfassung. Gut wenn die Rollos über zwei potentialfreie Endlagenkontakte verfügen. Ansonsten muß man diese mit einem Stromüberwachungsrelais erfassen. Daraus folgt, zwei Eingänge für die Endlage, zwei Eingänge für die Taster vor Ort, und zwei Ausgänge (Auf / Ab). Bei 8 Rollos, mit potentialfreien Endschaltern, pro Stockwerk wären das somit 32 Eingänge und 16 Ausgänge. Somit benötigst Du schon vier Logos fürs Haus. Bei Rollos ohne zusätzliche Endschalter sind es immerhin noch 24 Eingänge und 16 Ausgänge. Dazu kommen noch die 8 Stromüberwachungsrelais pro Stockwerk. Kommt noch der erhöhte Leitungsbedarf dazu. Die Sonneneinstrahlung ist so eine sache für sich. Die meisten Helligkeitsensoren sind schon recht früh überfordert, so das sie Tagsüber eine Wolke von der Sonne nicht unterscheiden können, oder wenn gefiltert, sie zu früh (später Vormittag oder früher Nachmittag) schalten. Zu dieser Problematik habe ich schon mal ein Thema hochgeladen. Ob Deine Logos dafür ausreichend sind kann Dir keiner was sagen. Dazu beötigen wir die Versionsnummern. Auf jeden fall solltest Du Dir das mal durchrechen, ob vielleicht doch ein DALI-System nicht die günstiger Variante ist. Gruß Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.08.2024 18:48 | |
Beigetreten: 11.01.2007 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 54 Bewertung: (1) |
Hallo, bei meiner Rollladensteuerung habe ich, wo möglich, Gruppen gebildet (gleiche Himmelsrichtung, gleicher Raum). Das spart LOGO-Ausgänge. Ich nehme an, es sind auch Vor-Ort-Taster in den Räumen geplant. Bei uns werden einige Rollläden über Astrouhr gefahren, da wird der Zentraltaster fast nie genutzt. Bei der Sonnenautomatik habe ich mehrere Versuche gebraucht: Ich habe jetzt einen Sonnensensor und je einen Sensor für Innen- und Außentemperatur (im Winter will ich ja bei Sonnenschein die Wärme mitnehmen). Wenn jetzt Helligkeit und Temperaturen über 20 min passen, werden per Schaltuhr die Rollläden der Ostseite geschlossen (ab 9:00 Uhr) und geöffnet (13:00 Uhr). Analog die Südseite, die Zeiten müssen natürlich an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Also nur einmal am Tag zu / auf. Bei den Sensoren sollte man nicht das billigste nehmen und auch mein Eigenbau lief nicht zuverlässig. Bin jetzt bei Thermokon. Übrigens PT1000 sind Temperatursensoren und 900 lx werden auch schon bei wolkigem Himmel überschritten. Wiki Ansonsten sollte ggf. an einen Aussperrschutz an der Terrassentür und den zweiten Rettungsweg (geht meist über die Fenster - ist blöd bei geschlossenen Rollläden) gedacht werden. Eventuell Rollläden bei Feueralarm automatisch öffnen lassen. Vielleicht noch Fensterkontakte in Küche und Bad (Lüftungsfunktion). Ich empfehle, Trennrelais zu verwenden. Schont die internen Relais der LOGO und man kann die elektrische Verriegelung realisieren. Viele Grüße Gernot |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.08.2024 11:23 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 2226 Bewertung: (99) |
Hallo AutoGen, Die Astrouhr Schaltet zum Zeitpunkt des Sonnenauf- und Untergangs (sofern die Logo richtig eingestellt ist). Für ein Schalten über Tag und wärend der Nacht ist sie somit völlig ungeeignet. Wenn man an Hand der Bestellnummern im Internet sucht findet man leicht die Datenblätter. Nicht allzu alte Modelle sogar hier auf der Sienensseite. Die 6ED 1052-1FB00-0BA8 ist eine Logo 8.0 und die 6ED 1052-1FB08-0BA1 eine Logo 8.3 . Für die Realisierung muss man erst wissen, was für ein Rollo man hat, und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Erst dann kann man ein angepasstes Programm entwickeln. Daher ist eine pauschale Aussage über ein Anfahren in Mittelstellung eigendlich nicht möglich. Da Du schreibst, daß Du dieses bereits getestet hast, wäre ein hochladen des Programms und der Rollodaten u.U. recht hilfreich. Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 08/14/2024 11:23:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2024 19:14 | |
Beigetreten: 13.08.2024 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Ella_68 und berny06, danke für die Hinweise. Ich habe aufgrund von guten Erfahrungen in der Familie, sowie des attraktiven Preises vor, Rolloantriebe von JaroLift zu verwenden. Diese haben Endlagen (Montage- und Bedienungsanleitung). Mit dem Zähler, das klingt soweit wirklich interessant. Nach einem pot. Stromausfall eine sog. Referenzfahrt zu machen, wäre kein Problem/Aufwand. Über Zentral_Auf im jew. Stockwerk ist das ein Tastendruck. Kann man das auch in dem urspr. von mir angehängten Programm einbauen? Danke euch. DateianhangTest_Rollos_Logo.zip (9 Downloads) |
16.08.2024 19:47 | |
Beigetreten: 21.11.2008 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 46 Bewertung: (3) |
Was mir sofort aufgefallen ist dass Du die Relaisausgänge nicht gegeneinander verriegelt hast. Das ist meiner Meinung nach unabdingbar ! Ich habe bei mit Zuhause KNX Rolladenmotoren. Deswegen habe ich das mal für die Logo implementiert. Die Rolladenmotoren reagieren sehr WEICH und schonend weil nie schlagartig umgeschaltet werden kann ! Anbei eine Beispielanlage mit 8 Motoren welche du natürlich nach deinen Wünschen anpassen kannst. Grüße Xetni DateianhangRolladensteuerung 8-fach (wie KNX Komfortschaltung).zip (9 Downloads) |
Folgen Sie uns auf