13.05.2008 13:36 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, dein Problem dürfte darin bestehen dass man bei einer internen Variable nur die Erfassungsart "Zyklisch bei Verwendung" zur Auswahl hat. Bei externen Variablen kann man "Zyklisch fortlaufend" anwählen. Damit gehts auch. Verwendung ist für WinCCflex wenn du zB ein Ausgabefeld mit der Variablen projektierst und dich auf dieser Seite befindest. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
14.05.2008 16:57 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Da schlägt wohl der "Loop Breaker" zu. Näheres ist im FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26165877unter 1. nachzulesen. In diesem Fall bleibt einem nichts anderes übrig, als das Script bei Wertänderung an eine externe Variable zu hängen. |
mfG / Best regards |
|
14.05.2008 17:14 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Cool, |
Folgen Sie uns auf