Industry Online Support
Technical Forum
07.01.2014 11:01 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung:
|
Hallo Damian, bist du sicher, dass auf dem IPC das Betriebssystem "Microsoft Windows Server 2008 Standard SP2" installiert ist? Den IPC547D gibt es nämlich auch mit dem Betriebssystem "Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 64bit", und das ist wieder ein komplett anderes Betriebssystem. Die R2-Variante wird jedochin der Produktspezifikationzum System1 nicht genannt. Eventuell hilft es ja das Betriebssystem "downzugraden" auf die "Nicht-R2"-Variante? Gruß, xnor |
07.01.2014 22:25 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo xnor, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe heute geschafft das DAQ zu starten. Die Ursache war der falsche Servername an mehreren Stellen, der von einem importierten Projekt übernommen wurde. In einer pdf-DateiSystem 1 Datasheethabe ich auch folgendes gefunden: System 1 v6.81 and later has full support for 64 bit Windows Server 2008 and 2008 R2 as well as 64 bit versions of SQL Server. Danke und Gruß, Damian |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf