Industry Online Support
Technical Forum
03.01.2013 21:25 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ist es möglich die Daten die in einem HMI KPT600 sind mit TIA Portal V11 SP2 herunterladen in ein neues Projekt? Dank schön |
17.01.2013 11:21 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo EricK67, ich denke, deine Anfrage wäre in der Konferenz "Visualisierung" besser aufgehoben gewesen. Da hättest Du vermutlich auch eher eine Antwort bekommen. Zu deiner Frage kann ich Dir folgende Informationen geben. Basic Panels unterstützen keinen Rücktransfer der Projektierung, sondern nur ein Backup/Restore. Somit ist es nicht möglich, die Projektierung aus dem Gerät noch einmal zu verändern. Mehr Informationen zu diesem Thema findest Du unter nachfolgenden Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21907703 Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf