26.09.2018 11:33 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (3) |
Ist es möglich ein REF_TO als Datentyp für ein Strukturelement zu verwenden (um dort Pointer zu speichern), oder kann nur für "interne" Variablen verwendet werden (ich verwende TIA V15 und die 1500 CPU mit V2.5)? Ich würde gerne eine Struktur definieren, wo zwischen anderen auch Referenzen (REF_TO ...) vorhanden sind. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: znic am: 26.09.2018 12:06:23Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 26.09.2018 14:04:20Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf