06.11.2023 17:20 | |
Beigetreten: 08.07.2022 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Eins noch... Ich möchte mit der bestehenden Logo die ich ja jetzt habe noch eine damit vernetzen....also eine 2te dazu nehmen. Meine Frage ich erstelle bei meinem bestehenden Programm noch eine zweite Logo in der Hardware! Muss ich das ganze dann nur einmal übertragen sprich das Programm überträgt die Software also die jeweiligen Bausteine der einen Logo und der der anderen Logo selbstständig eben auf die beiden Logos oder? Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/07/2023 08:30:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf