17.04.2023 18:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Es kann eine rein numerische Tastatur oder eine reine Zeichentastatur beim Klick in ein EA-Feld eingeblendet werden. Dazu muss allerdings an jedem EA-Feld ein kleines JavaSkript hinterlegt werden. Anwenderspezifische Tastaturen finden Sie im folgenden Anwendungsbeispiel "SIMATIC WinCC Unified - Toolbox“. Diese können Sie auf einem WinCC Unified PC verwenden. Sowohl auf dem Unified Comfort Panel als auch auf der WinCC Unified Runtime unter Windows 11 ist es leider nicht möglich, die Systembildschirmtastatur zu deaktivieren. Daher wurde in der Toolbox ein Trick angewendet, in dem der Modus des EA-Felds auf Ausgabe gestellt worden ist. Somit geht nur die Bildschirmtastatur und eben keine zweite Systembildschirmtastatur auf, wenn eine Eingabe gemacht wird. Alternativ kann man ab Windows 10 den Tablet-Modus aktivieren. Damit wird vom Desktop- in den Tablet-Modus umgeschaltet. Die Umschaltung kann auch automatisch vonstatten gehen, so dass die Einblendung der Windows‑Bildschirmtastatur automatisch erfolgt, wenn der Tablet-Modus aktiviert ist. Bild 1: Einstellungen für den Tablet-Modus unter Windows 10 Bild 2: Zusätzliche Einstellungen für den Tablet-Modus unter Windows 10 Damit die Bildschirmtastatur im Tablet-Modus automatisch geöffnet wird, muss dies entsprechend in den Eingabe-Einstellungen von Windows 10 hinterlegt werden. Der Tablet-Modus wird unter Windows 11 automatisch aktiv, wenn die Tastatur vom PC abgezogen wird. Es müssen damit keine weiteren Einstellungen gemacht werden. Weitere Informationen: FAQ Bildschirmtastatur in WinCC Unified PC Runtime aktivieren (Kioskmodus, ...) Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: April 2023). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200 (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 04/24/2023 12:18:36Aussageverbesserung Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/11/2023 20:35:52FAQ hinzugefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf