22.04.2021 16:43 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Guten Tag zusammen, Ich würde folgende Aufgaben lösen und würde gerne wissen, ob das LOGO 8.3 meine Erwartungen erfüllen Könnte: 1- Ich möchte 6 Motoren mit 24 V remote und vor Ort steuern. 2- Ich möchte Analogsignale (4-20mA) und aus 6 Messgeräte aufnehmen, umwandeln (z.B in Bar), lokal und in der Cloud speichern. Dies soll automatisch ablaufen. Das heißt zum Beispiel, die Daten sollte jede Stunde in die Cloud geschrieben werden. Für die 1 bin ich mir ziemlich sicher, dass es funktionieren würde, da ich so was in die Richtung schon gemacht habe. Aber für die zweite Aufgabe bin ich mir nicht sicher. Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen? Wäre es vielleicht besser mit Node-red? Ich freue mich sehr auf jeden Beitrag ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/23/2021 08:04:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf