Industry Online Support
Technical Forum
29.10.2013 18:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Das könnte so wie im Anhang aussehen! Über die zwei Analogeingänge werden die beiden Einspeisepunkte erfasst. B004 dient nur dem Bausteinabschluß. In B003 werden beide Werte adiert und durch zwei geteilt, was sich aber auch im Analogverstärker einstellen lassen würde. Das Ergebnis wird an AQ1 als 4-20 mA Signal ausgegeben. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin was die Einstellung angeht. Ich habe den AQ1 so eingestellt, das er 4-20mA augibt, aber ob er dann aus dem Wert 0-1000 die 4-20mA macht, oder ob er erst bei 200 beginnt und davor immer 4mA ausgibt kann ich nicht sagen. Da hilft ggf. das Handbuch oder ein anderes Forenmitglied das ggf. mehr mit den Analogwerten zu tun hat! DateianhangAuswertung PV.zip (83 Downloads) |
29.10.2013 20:32 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, Danke für die schnelle Hilfe. Ich werds morgen mal ausprobieren. |
31.10.2013 08:06 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Guten Morgen, also ich habs grad mal auf die LOGO aufgespielt. Im Info-Fenster kommt die Meldung AQ1 ohne Funktion. Funktioniert auch nicht. |
Folgen Sie uns auf