24.02.2012 10:38 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo ring24h, ja, ich habe Schalter mit mech. Verriegelung. MLFB: 5TA2154 |
24.02.2012 21:50 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo motmonti, das mit den Federn kenne ich von meinen Busch-Jaeger Doppeltastern, glaube aber kaum das es bei den vom Fragesteller benutzten Schaltern ähnlich ist da diese elektrisch und mechanisch verriegelt sind. MfG. ring24h DateianhangSchalter.pdf (185 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
27.02.2012 05:58 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Motmonti und ring24h, ich werde das mit der Feder mal testen und melde mich dann wieder. Danke erstmal. |
Folgen Sie uns auf