05.03.2016 11:36 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Im Anhang mal ein Programmbeispiel passend zum Schaltplan für alle Interessierten! Im Moment nur für zwei Rollos, aber das ist problemlos erwiterbar! Obwohl für die 0BA5, so ist das Programm dennoch mit der V8 der Logosoft erstellt und kann auch nur mit dieser Version geöffnet werden! DateianhangRollo mit Richtungsrelais.zip (84 Downloads) |
07.03.2016 15:40 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Es ist mit Abstrichen eine Zentralsteuerung möglich. Vorraussetzung hinter dem Jalousietaster ist eine tiefe Schalterdose. Dann könntest du hiter jeden Taster so ein Trennrelais setzen In der Anleitung ist ein Schaltplan https://anleitungen.jalousiescout.de/Jarolift_Trennrelais_TDR_2c.pdf Links wäre dann die Zuleitung mit den Kontakten der Logo, oben der Motor und unten die Vororttaster. Die Logo bekommt aber dann vom öffnen und schließen vor Ort nichts mit. Sie kann also nur Zentralbefehle liefern. Du brauchst dann auch eigentlich nur 2 Ausgänge der Logo, es sei denn du willst die Fenster zu unterschiedlichen Zeiten öffnen und schließen. |
Folgen Sie uns auf