08.08.2017 05:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082)
|
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden.
DateianhangJoystick_0BA6.Standard.zip (46 Downloads) |
08.08.2017 18:33 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Es ist ein Analoger Joystick mit Potentiometern Wenn ich von der Mittelstellung nach X- bewege, sinkt die Spannung von 2.5V auf 1.3V, in X+ Richtung steigt die Spannung von 2.5V bis 3.7V. In der Mittelstellung, sprich bei 2.5V soll der FU kein Signal bekommen. In X- Richtung soll der Analogausgang proportional zum Spannungsabfall 0 V bis 10 V ausgeben. 2.5V entspricht 0V Ich hoffe ich habe es jetzt etwas verständlicher formuliert! DateianhangAnalosplitting 2-10V.zip (38 Downloads) |
08.08.2017 20:38 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1196 Bewertung: (113) |
Geht wie im anhangDateianhangjoystick.zip (43 Downloads) |
09.08.2017 08:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082)
|
Hier noch ein ähnlicher Vorschlag von mir. Mit Sollwertbegrenzung auf 100%, Zwangspause beim Umschalten der Drehrichtung und Sollwertabschaltung bei Erkennung von zu kleiner oder zu großer Spannung am Analogeingang. DateianhangJoystick_0BA6.Standard.zip (36 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf