25.04.2022 09:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 1398 Bewertung: (134)
|
Den Tipp würden wir gerne aufteilen in Teil 1 und Teil 2 und auf die Möglichkeiten eingehen Teil 1: …mit dem Style Guide Checker? Um eine gleichbleibend hohe Programmqualität zu gewährleisten, bietet die TIA Portal Test Suite Advanced dem Anwender die Option des Styleguide Checker. Zur Gewährleistung eines einheitlichen Programmierstils können Regelsätze mit Programmierrichtlinien im TIA Portal Projekt sowohl definiert als auch deren Einhaltung überprüft werden. Die Know-how-Bausteine werden nicht ganzheitlich getestet. Um sicher zu stellen, dass das Know-how weiterhin geschützt ist, werden die von außen einsehbaren Komponenten, wie z.B. der Bausteinname lediglich auf den Style Guide geprüft. Teil 2: …bei dem Applikationstest? Bei Know-how-geschützten Bausteine muss die Simulierbarkeit aktiviert sein um anschließend mit dem Applikationstest automatisch getestet werden zu können. Um die Simulierbarkeit für den know-how-geschützten Baustein zu aktivieren, sind folgende Schritte erforderlich:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf