18.06.2014 15:44 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo pit69, im habe mal in einem anderem Forum eine Bastellösung gefunden und auch nachgebaut. Man erreicht die angegebenen Werte im Endbereich zwar nicht ganz genau, aber zum Testen ist es vollkommen ausreichend. Im Zusammenarbeit mit einem guten Multimeter kann schon gute Überprüfungen durchführen. DateianhangAnalog Sollwertgeber 24VDC - 0-10V oder 0-20mA.pdf (122 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
19.06.2014 06:39 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ja, das ist richtig. Die Verpolungs-LED war mir nicht so wichtig. |
19.06.2014 22:15 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Natürlich! |
Folgen Sie uns auf