20.05.2014 06:45 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Frage: Du schreibst hier in der Logo! Konferenz. Das heißt, dass du dein Bachelorprojekt mit einer Logo! realisieren willst? |
20.05.2014 07:59 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Ja wenn es moeglich ist. |
20.05.2014 08:36 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Danke ich denke das ist genau genug. Das Band hat eine Geschwindigkeit von ca. 8 bis 12 Meter pro min. |
20.05.2014 08:48 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Kann mir noch jemand helfen wie ich die Zeit weiter verarbeite, nach dem ich sie gestoppt habe? |
20.05.2014 21:04 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine weitere Möglichkeit des Speicherns und gleichzeitiger Weiterberechnung. Über die Stopuhr wird die Zeit ermittelt welche die Lichtschranke durch das Teil unterbrochen wird. Bei freiwerdender Lichtschranke wird der Wert in die Analogarithmetik übernommen und gleichzeitig durch 2 geteilt. Mit einer weiteren Lichtschranke an einem nächsten Band kannst du dieses jetzt nach Ablauf dieser 1/2 Zeit stopen. Du mußt halt nur für gleiche Geschwindigkeiten sorgen, so das eine Drehzahlerfassung nicht nötig wäre! DateianhangStopuhr mit Zusatzspeicher.zip (58 Downloads) |
21.05.2014 07:04 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Okay daran lag es Danke. |
21.05.2014 17:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal der erwähnte Wertespeicher. An I1 werden Impulse gezählt und das Ergebnis bei betätigen von I2 gespeichert. Jeder Impuls an I2 schiebt den Speicher nach unten durch, so das hier max acht Werte gespeichert werden können. Für deine Anwendung müßte das natürlich noch angepasst werden! DateianhangWertespeicher ab 0BA6.zip (46 Downloads) |
22.05.2014 06:44 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Das ist super vielen Dank. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf